990-5910G-004

Udskift luftfiltret (GVSOPT001 og GVSOPT015)

  1. Åben frontpanelet på UPS.
  2. Fjern luftfilteret ved at skubbe det opad, indtil du kan få det over de to metalholdere i bunden, og træk det ud.
  3. Hold det nye luftfilter på siderne og indsæt luftfiltret ved at skubbe det opad i dørrammen, indtil du kan få det over de to metalholdere.
  4. Monter de to medfølgende gummipakninger på hver side af døren så tæt på dørrammens kant som muligt. Udskift gummipakningerne efter behov ved næste udskiftning af luftfilteret.
  5. Luk frontpanelet på UPS.
  6. Genstart luftfiltertælleren. Se Konfigurer påmindelse om luftfilter.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?