990-5910E-005

Auswechseln des Staubfilters (GVSOPT001 und GVSOPT015)

  1. Öffnen Sie die Frontblende der USV.
  2. Entfernen Sie den Staubfilter, indem Sie ihn nach oben drücken, bis Sie ihn über die beiden Metallgriffe im Boden gleiten lassen und herausziehen können.
  3. Halten Sie den neuen Staubfilter an den Seiten und setzen Sie ihn ein, indem Sie ihn nach oben in den Türrahmen drücken, bis Sie ihn über die beiden Metallgriffe gleiten lassen können.
  4. Montieren Sie die beiden im Lieferumfang enthaltenen Gummidichtungen auf jeder Seite der Tür so nah wie möglich an der Kante des Türrahmens. Tauschen Sie die Gummidichtungen beim nächsten Wechsel des Staubfilters ggf. aus.
  5. Öffnen Sie die Frontblende der USV.
  6. Starten Sie den Betriebsstundenzähler des Staubfilters neu, siehe Konfigurieren der Staubfilter-Erinnerung.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?