通信和管理
|
局域网 |
100 Mbps |
|
扩展组件 |
两个可选网络管理卡 |
|
MODBUS |
MODBUS TCP/IP |
|
输出继电器 |
6 个可配置 |
|
输入干接点 |
5 个可配置 |
|
标准控制面板 |
7" 触摸显示屏 |
|
声音报警 |
是 |
|
紧急停机 (EPO) |
选项:
|
|
外部同步 |
是 |
|
电池监控 |
是 — 电池组级监控 |
EPO 连接
输入接点和输出继电器概述
输入接点
切勿将除了 Class 2/SELV 电路以外的任何电路连接到输入接点。
所有连接的电路必须采用相同的 0 V 基准电压。
输入接点支持 24 VDC 10 mA。
位于 0P6548 上的开关 SW5500 用于为输入端选择内部 SELV 电源(标准设置)或是外部电源*。如果选择外部电源,则该电源必须连接至 J5530。
| 名称 | 说明 | 位置 |
|---|---|---|
| IN 1(接点 1) | 可配置输入接点 | 0P6548 接线端 J5502* |
| IN 2(接点 2) | 可配置输入接点 | 0P6548 接线端 J5503* |
| IN 3(接点 3) | 可配置输入接点 | 0P6548 接线端 J5504* |
| IN 4(接点 4) | 可配置输入接点 | 0P6548 接线端 J5505* |
| IN 5(接点 5) | 可配置输入接点 | 0P6548 接线端 J5510* |
| IN 6 | UOB 冗余 AUX 接点 | 0P6548 接线端 J5509* |
| IN 7 | 变压器温度开关 | 0P6548 接线端 J5508* |
| IN 8 | 外部搭接接点 | 0P6548 接线端 J5507* |
| IN 9 | 强制外部同步输入 | 0P6548 接线端 J5506* |
| IN 10 | 请求外部同步 | 0P6548 接线端 J5511* |
| IN 11 | 使用静态旁路待机 | 0P6548 接线端 J5512* |
| IN 14 | MegaTie | 0P6552 接线端 J9027* |
输出继电器
所有外部电路必须安装最大为 5 A 的快熔保险丝。
| 名称 | 说明 | 位置 |
|---|---|---|
| OUT 1(继电器 1) | 可配置输出继电器 | 0P6547 接线端 J4939 |
| OUT 2(继电器 2) | 可配置输出继电器 | 0P6547 接线端 J4940 |
| OUT 3(继电器 3) | 可配置输出继电器 | 0P6547 接线端 J4941 |
| OUT 4 | 强制外部同步输出 | 0P6548 接线端 J5520* |
| OUT 5 | MegaTie | 0P6548 接线端 J5521* |
| OUT 6 | 外部同步请求输出 | 0P6548 接线端 J5522* |
| OUT 7 | UPS 处于逆变器启动 | 0P6548 接线端 J5523* |
| OUT 8(继电器 4) | 可配置输出继电器 | 0P6548 接线端 J5524* |
| OUT 9(继电器 5) | 可配置输出继电器 | 0P6548 接线端 J5525* |
| OUT 10(继电器 6) | 可配置输出继电器 | 0P6548 接线端 J5528* |
| OUT 14 | 搭接连接器 | 0P6552 接线端 J9029* |