990-5452M-007

Προβολή αρχείου καταγραφής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το αρχείο καταγραφής αφορά μόνο τη λειτουργία της οθόνης και όχι τη λειτουργία του συστήματος UPS.
  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Logs (Αρχεία καταγραφής) > Display (Οθόνη).
  2. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στο αρχείο καταγραφής:
    1. Πατήστε τα βέλη για να μετακινηθείτε στη λίστα συμβάντων.
    2. Πατήστε το κουμπί του κάδου απορριμμάτων για να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση του αρχείου καταγραφής.*
  3. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης για να εξέλθετε από το αρχείο καταγραφής.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;