990-5452N-019

디스플레이 로그 보기

주의: 이 로그는 디스플레이 작동에만 관련되어 있고 UPS 시스템 작동과는 관련이 없습니다.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 로그 > 디스플레이를 선택합니다.
  2. 로그에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
    1. 화살표를 눌러 이벤트 목록을 탐색할 수 있습니다.
    2. 휴지통 버튼을 눌러 로그를 지울 수 있습니다.*
  3. 홈 버튼을 눌러 로그를 종료합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?