990-5452M-031

Visa skärmloggen

OBS: Denna logg avser endast skärmfunktionen och inte driften av UPS-systemet.
  1. Från startskärmen på skärmen välj Logs (Loggar) > Display (Skärm).
  2. Du kan nu utföra följande åtgärder i loggen:
    1. Tryck på pilarna för att bläddra igenom listan över händelser.
    2. Tryck på knappen för papperskorgen för att rensa loggen.*
  3. Tryck på hemknappen för att gå ur loggen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?