990-5452N-023

Konfigurere displayinnstillinger

  1. Fra startskjermen på displayet velger du Konfigurasjon > Display > Innstillinger.
  2. Velg foretrukket språk ved hjelp av opp- og nedpilene.
  3. Velg foretrukket datoformat ved hjelp av opp- og nedpilene.
  4. Velg foretrukne temperaturenheter: Amerikansk målesystem (° Fahrenheit) eller Metrisk målesystem (°Celsius).
  5. Velg gjeldende dato og klokkeslett ved å bruke en av metodene nedenfor:
    • Angi dato og klokkeslett manuelt på displayet ved å velge Manuelt og skrive inn den aktuelle datoen og klokkeslettet. Deretter fullfører du med Enter.
    • Angi dato og klokkeslett automatisk ved å velge Synkroniser med NTP-server (Network Time Protocol-server).
      MERK: Innstillingene for NTP-serveren kan konfigureres i nettverksadministrasjonsgrensesnittet via Internett, kommandolinjen eller konfigurasjonsfilen.
  6. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?