990-5452M-018

ディスプレイ環境設定の設定

  1. ディスプレイのホーム画面からConfiguration (設定) > Display (ディスプレイ) > Preferences (設定)を選択します。
  2. 上/下矢印キーを使用して希望する言語を選択します。
  3. 上/下矢印キーを使用して希望する日付形式を選択します。
  4. 希望する温度単位をUS Customary (米国慣習方式)(華氏)またはMetric (メートル法)(摂氏)から選択します。
  5. 以下の2通りのいずれかの方法で、現在の日付と時刻を設定します。
    • Manual (手動)を選択して実際の日付と時刻を入力し、Enterキーを押して確定することで、日付と時刻を手動で設定する。
    • Synchronize with NTP server (NTPサーバーとの同期)を選択して日付と時刻を自動的に設定する(NTPはNetwork Time Protocolの略です)。
      注記: NTPサーバーの設定は、Web、コマンドライン、構成ファイルを介してネットワーク管理インターフェイスで行うことができます。
  6. OKをタップして設定を保存します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?