990-5452N-031

Konfigurera skärminställningarna

  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration) > Display (Skärm) > Preferences (Inställningar).
  2. Välj önskat språk med upp- och nedpilarna.
  3. Välj önskat datumformat med upp- och nedpilarna.
  4. Välj de önskade temperaturenheterna: US Customary (°Fahrenheit) eller Metric (°Celsius).
  5. Ställ in aktuellt datum och tid med hjälp av någon av de två följande metoderna:
    • Ställ in datum och tid manuellt på skärmen genom att välja Manual (Manuell) och skriv in aktuellt datum och tid och bekräfta med Enter.
    • Ställ in datum och tid automatiskt genom att välja Synchronize with NTP server (Synkronisera med NTP-server) (Network Time Protocol-server).
      OBS: NTP-serverinställningar kan konfigureras i nätverkshanteringsgränssnittet via webben, kommandoraden eller konfigurationsfilen.
  6. Tryck OK för att spara inställningarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?