990-5452N-007

Διαμόρφωση των προτιμήσεων οθόνης

  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Διαμόρφωση > Οθόνη > Προτιμήσεις.
  2. Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα χρησιμοποιώντας το πάνω και κάτω βέλος.
  3. Επιλέξτε την προτιμώμενη μορφή ημερομηνίας χρησιμοποιώντας το πάνω και κάτω βέλος.
  4. Επιλέξτε τις προτιμώμενες μονάδες θερμοκρασίας: Μονάδες ΗΠΑ (°Φαρενάιτ) ή μετρικές μονάδες (°Κελσίου).
  5. Ρυθμίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα χρησιμοποιώντας μια από τις δύο μεθόδους παρακάτω:
    • Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα μη αυτόματα στην οθόνη επιλέγοντας Μη αυτόματη, πληκτρολογώντας την πραγματική ημερομηνία και ώρα και ολοκληρώστε πατώντας Enter.
    • Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα αυτόματα επιλέγοντας Συγχρονισμός με το διακομιστή NTP (Διακομιστής πρωτοκόλλου χρόνου δικτύου).
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι δυνατή η διαμόρφωση των ρυθμίσεων του διακομιστή NTP στη διασύνδεση διαχείρισης δικτύου μέσω Web, γραμμής εντολών ή αρχείου διαμόρφωσης.
  6. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;