990-5452N-019

디스플레이 기본 설정 구성

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > 디스플레이 > 기본 설정을 선택합니다.
  2. 위 아래 화살표를 사용하여 선호하는 언어를 선택합니다.
  3. 위 아래 화살표를 사용하여 선호하는 날짜 형식을 선택합니다.
  4. 선호하는 온도 단위를 미국 단위계(화씨) 또는 미터법(섭씨) 중에서 선택합니다.
  5. 다음 두 방식 중 하나를 사용하여 현재 날짜 및 시간을 설정합니다.
    • 수동을 선택하고 실제 날짜 및 시간을 입력한 다음 Enter를 눌러 디스플레이의 날짜 및 시간을 수동으로 설정합니다.
    • 날짜 및 시간을 자동으로 설정하려면 NTP 서버와 동기화(네트워크 시간 프로토콜 서버)를 선택합니다.
      주의: NTP 서버 설정은 웹, 명령줄 또는 구성 파일을 통해 네트워크 관리 인터페이스에서 구성할 수 있습니다.
  6. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?