Τερματισμός παράλληλου συστήματος από την κανονική λειτουργία στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης
χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να τερματίσετε ένα παράλληλο σύστημα στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης με το φορτίο να παρέχεται μέσω του MBB.
- Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε . Επιλέξτε Τερματισμός που οδηγεί σε παράκαμψη συντήρησης και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Εκκινήστε
μεταφορά σε
στατική παράκαμψη
πατώντας το
κουμπί Μεταφορά
φορτίου σε στατική
παράκαμψη στη διασύνδεση
της οθόνης.
Σε συστήματα με μανδάλωση, το κλειδί απελευθερώνεται από τη μονάδα απελευθέρωσης σωληνοειδούς κλειδιού στο ερμάριο παράκαμψης συστήματος.
Εάν το σύστημα UPS δεν μεταβαίνει σε αιτηθείσα στατική παράκαμψη, μεταβείτε στο στοιχείο για να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν ενεργοί συναγερμοί που αποτρέπουν το σύστημα UPS από το να μεταβεί σε στατική παράκαμψη.
- Κλείστε το
MBB.Σε συστήματα με μανδάλωση, το κλειδί παραμένει στην κλειδαριά.
- Ανοίξτε το SIB.
- Σε συστήματα
με κλειδιά τύπου
kirk, γυρίστε το
κλειδί στην
κλειδαριά του
SIB για να το κλειδώσετε
σε ανοιχτή θέση.Το κλειδί απελευθερώνεται.
- Σε συστήματα με μανδάλωση, εισαγάγετε το κλειδί στη μονάδα απελευθέρωσης σωληνοειδούς κλειδιού και περιστρέψτε το για να ασφαλίσετε το κλειδί.
- Πραγματοποιήστε
τα ακόλουθα
βήματα για κάθε
μονάδα UPS στο
παράλληλο σύστημα:
- Ανοίξτε το UOB.
- Ανοίξτε το SSIB.
- Εκκινήστε τη μεταφορά στην αναγκαστική στατική παράκαμψη πατώντας το κουμπί Απενεργοποίηση αντιστροφέα στο μπροστινό μέρος του συστήματος UPS.
- Ανοίξτε τις διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας στη συγκεκριμένη σας λύση μπαταρίας.
- Ανοίξτε το UIB.