990-5452N-006

Apagar un sistema unitario en funcionamiento normal para cambiar a funcionamiento en derivación de mantenimiento

Utilice este procedimiento para apagar un sistema unitario para cambiar a funcionamiento en derivación de mantenimiento con la carga suministrada a través del MBB.

NOTA: Un dispositivo de desconexión solo debe accionarse cuando el indicador LED del dispositivo de desconexión asociado esté en verde.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Asistente de apagado. Seleccione Apagado terminando en deriv. manten. y siga los pasos que aparecen en pantalla.
    NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de apagado genérico. Siga siempre los pasos del Asistente de apagado que sean específicos para su sistema.
  2. Pulse el botón Transferir carga a deriv. estát. en la interfaz en pantalla para iniciar la transferencia a derivación estática.

    En los sistemas con llaves Kirk, se libera la llave en la unidad de liberación de llave de solenoide.

    Si el sistema SAI no transfiere a la derivación estática solicitada, acceda a Estado > Alarmas activas para ver si hay alguna alarma activa que esté impidiendo que el sistema SAI se transfiera a derivación estática.

  3. En los sistemas con llaves Kirk, inserte la llave en la cerradura del MBB y gírela para desbloquearlo.
  4. Cierre el MBB.
    En los sistemas con llaves Kirk, la llave se conserva en la cerradura.
  5. Abra el UOB.
  6. En los sistemas con llaves Kirk, gire la llave situada en la cerradura del disyuntor de salida de la unidad UOB para abrirlo.
    Se liberará la llave.
  7. En los sistemas con llaves Kirk, inserte la llave en la unidad de liberación de llave de solenoide y gírela para bloquearla.
  8. Abra el SSIB.
  9. Pulse el botón inversor APAGADO en la parte frontal del sistema SAI para iniciar la transferencia a derivación estática forzada.
  10. Abra los dispositivos de desconexión de batería de su solución específica de baterías.
  11. Abra el UIB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?