정상 작동에서 유지보수 바이패스 작동으로 단일 시스템 종료
단일 시스템을 MBB를 통해 부하가 공급되는 유지보수 바이패스 작동으로 종료하려면 이 절차를 따르십시오.
- 디스플레이의 홈 화면에서 를 선택합니다. 유지보수 바이패스에서 종료 끝내기를 선택하고 화면에 나타나는 단계를 따릅니다.
- 디스플레이 인터페이스의 스태틱 바이패스로
부하 전송 버튼을
눌러 스태틱 바이패스로의
전환을 시작합니다.
커크 키가 있는 시스템의 경우 솔레노이드 키 해제 장치에서 키가 해제됩니다.
UPS 시스템이 요청된 스태틱 바이패스로 전환되지 않는 경우 으로 이동하여 UPS 시스템이 스태틱 바이패스로 전환되는 것을 차단하는 활성 알람이 있는지 확인합니다.
- 커크 키가 있는 시스템의 경우 MBB의 잠금 장치에 키를 삽입하고 돌려 잠금을 해제합니다.
- MBB를 닫습니다.커크 키가 있는 시스템의 경우 키가 잠금 장치에 유지됩니다.
- UOB를 엽니다.
- 커크 키가 있는 시스템의
경우 장치 출력 차단기
UOB의 잠금 장치에서 키를
돌려 잠금 장치를 엽니다.키가 해제됩니다.
- 커크 키가 있는 시스템의 경우 솔레노이드 키 해제 장치에 키를 삽입하고 돌려 키를 빼냅니다.
- SSIB를 엽니다.
- UPS 시스템 전면의 인버터 꺼짐 버튼을 눌러 강제 스태틱 바이패스로의 전환을 시작합니다.
- 해당 배터리 솔루션의 배터리 차단 장치를 엽니다.
- UIB를 엽니다.