990-5452N-007

Τερματισμός ενιαίου συστήματος από την κανονική λειτουργία στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να τερματίσετε ένα ενιαίο σύστημα στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης με το φορτίο να τροφοδοτείται μέσω του MBB.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική λυχνία LED της διάταξης αποσύνδεσης είναι πράσινη.
  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Έλεγχος > Οδηγός τερματισμού λειτουργίας. Επιλέξτε Τερματισμός που οδηγεί σε παράκαμψη συντήρησης και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία αποτελεί γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Οδηγός τερματισμού που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας.
  2. Εκκινήστε μεταφορά σε στατική παράκαμψη πατώντας το κουμπί Μεταφορά φορτίου σε στατική παράκαμψη στη διασύνδεση της οθόνης.

    Σε συστήματα με μανδάλωση, το κλειδί απελευθερώνεται από τη μονάδα απελευθέρωσης σωληνοειδούς κλειδιού.

    Εάν το σύστημα UPS δεν μεταβαίνει σε αιτηθείσα στατική παράκαμψη, μεταβείτε στο στοιχείο Κατάσταση > Ενεργοί συναγερμοί για να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν ενεργοί συναγερμοί που αποτρέπουν το σύστημα UPS από το να μεταβεί σε στατική παράκαμψη.

  3. Σε συστήματα με κλειδιά τύπου kirk, εισάγετε το κλειδί στην κλειδαριά του MBB και γυρίστε το για να ξεκλειδώσετε.
  4. Κλείστε το MBB.
    Σε συστήματα με μανδάλωση, το κλειδί παραμένει στην κλειδαριά.
  5. Ανοίξτε το UOB.
  6. Σε συστήματα με μανδάλωση, εισαγάγετε το κλειδί στην κλειδαριά στον ασφαλειοδιακόπτη μονάδας εξόδου UOB για να το ξεκλειδώσετε.
    Το κλειδί απελευθερώνεται.
  7. Σε συστήματα με μανδάλωση, εισαγάγετε το κλειδί στη μονάδα απελευθέρωσης σωληνοειδούς κλειδιού και περιστρέψτε το για να ασφαλίσετε το κλειδί.
  8. Ανοίξτε το SSIB.
  9. Εκκινήστε τη μεταφορά στην αναγκαστική στατική παράκαμψη πατώντας το κουμπί Απενεργοποίηση αντιστροφέα στο μπροστινό μέρος του συστήματος UPS.
  10. Ανοίξτε τις διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας στη συγκεκριμένη σας λύση μπαταρίας.
  11. Ανοίξτε το UIB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;