990-5452N-031

Nedstängning av singlesystem från normal till bypassdrift

Använd det här förfarandet för att stänga av ett singlesystem för underhållsbypassdrift med lasten matad via MBB.

OBS: Frånkopplingsenheten får endast manövreras när lampan tillhörande frånkopplingsenheten lyser grönt.
  1. Från startskärmen på skärmen, välj Control (Kontroll) > Shutdown Wizard (Avstängningsguiden). Välj Shutdown ending in Maintenance Bypass (Avstängning slutar i avstängd drift) och följ de steg som visas på skärmen.
    OBS: Följande är ett generellt avstängningsförfarande. Följ alltid stegen i Shutdown Wizard (Avstängningsguiden) som är specifika för ditt system.
  2. Starta övergången till statisk bypass genom att trycka på knappen Transfer Load to static bypass (Överför lasten till statisk bypass) på skärmgränssnittet.

    I system med kirk-nycklar släpps nyckeln från solenoidnyckelenheten.

    Om UPS-systemet inte övergår till begärd statisk bypass, gå till Status > Active Alarms (Aktiva larm) för att se om det finns några aktiva larm som hindrar UPS-systemet från att övergå till statisk bypass.

  3. I system med kirk-nycklar sätter du i nyckeln i låset på MBB och vrider för att låsa upp.
  4. Stäng MBB.
    I system med kirk-nycklar hålls nyckeln kvar i låset.
  5. Öppna UOB.
  6. I system med kirk-nycklar vrider du nyckeln i låset på utgångsbrytaren UOB för att låsa upp.
    Nyckeln släpps.
  7. I system med kirk-nycklar, sätt i nyckeln i solenoidenheten och vrid nyckeln för att få tag i den.
  8. Öppna SSIB.
  9. Starta övergången till forcerad statisk bypass genom att trycka på knappen Växelriktare AV på framsidan av UPS-systemet.
  10. Slå från batterifrånkopplingsenheterna i din specifika batteriuppsättning.
  11. Öppna UIB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?