990-5452N-019

네트워크 구성

디스플레이와 스마트 슬롯 1/2의 카드에 대한 네트워크를 구성할 수 있습니다.

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > 네트워크를 선택하고 디스플레이, 스마트 슬롯 1 또는 스마트 슬롯 2(있는 경우)를 선택합니다.
  2. 다음 설정을 구성합니다.
    1. TCP/IPv4: IPv4 사용(해당하는 경우)을 선택하고 주소 모드(수동, DCHP 또는 BOOTP)를 선택합니다.
    2. TCP/IPv6: IPv6 사용(해당하는 경우)을 선택하고 자동 구성 또는 수동 구성DHCPv6 모드(라우터 제어, 주소 이외의 정보만, 안 함 또는 주소 및 기타 정보)를 선택합니다.
      주의: 모든 유효한 IPv6 주소를 보려면 주소를 누릅니다.
    3. 웹 액세스: 웹 사용(해당하는 경우)을 선택하고 액세스 모드(HTTP 또는 HTTPS)를 선택합니다.
      주의: 스마트 슬롯에는 사용할 수 없습니다.
    4. FTP 서버: FTP 사용(해당하는 경우)
      주의: 스마트 슬롯에는 사용할 수 없습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?