990-5452N-018

ネットワークの設定

ネットワークはディスプレイ用、およびSmart Slot 1とSmart Slot 2内のカード用に設定することができます。

  1. ディスプレイのホーム画面で設定 > ネットワークを選択して、ディスプレイSmart Slot 1Smart Slot 2(存在する場合)のいずれかを選択します。
  2. 以下の項目を設定します。
    1. TCP/IPv4Enable IPv4(IPv4を有効化)(該当する場合)から、Address Mode(アドレスモード)Manual(手動)DCHPBOOTP)を選択します。
    2. TCP/IPv6Enable IPv6(IPv6を有効化)(該当する場合)から、Auto Configuration(自動設定)またはManual Configuration(手動設定)を選択し、DHCPv6 Mode(DHCPv6モード)Router controlled(ルーターコントロール)Non-Address Information Only(アドレス以外の情報のみ)Never(なし)Address and Other Information(アドレスおよびその他の情報))を選択します。
      注記: Addresses(アドレス)をタップして有効なIPv6アドレスをすべて表示します。
    3. WebアクセスEnable Web(Webを有効化)(該当する場合)から、Access Mode(アクセスモード)HTTPまたはHTTPS)を選択します。
      注記: Smart Slotでは使用できません。
    4. FTP server(FTPサーバー)Enable FTP(FTPを有効化)(該当する場合)。
      注記: Smart Slotでは使用できません。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?