990-5452N-019

출력 릴레이 구성

  1. 디스플레이에서 구성 > 출력 릴레이를 선택합니다.
  2. 선택하여 전원 공급 확인 모드를 사용하거나 사용하지 않습니다.
    • 전원 공급 확인 모드를 사용하면 출력 릴레이가 켜집니다. 신호가 수신되거나 릴레이에 전원 공급이 끊어지면 회로가 열리고 릴레이가 비활성화됩니다.
    • 전원 공급 확인 모드를 사용하지 않으면 출력 릴레이가 꺼집니다. 신호가 수신되면 회로가 닫히고 릴레이가 활성화됩니다.
  3. 설정할 출력 릴레이를 선택합니다.
  4. 아래 목록에서 특정 출력 릴레이에 사용할 기능을 선택합니다.

    일반 경보: 경보가 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    정상 운전: UPS가 정상 운전 시 출력 릴레이가 활성화 됩니다.

    배터리 모드*: UPS가 배터리 모드 시 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    유지보수 바이패스*: UPS가 유지보수 바이패스 모드 시 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    스태틱 바이패스*: UPS가 강제 스태틱 바이패스 작동 또는 요청된 스태틱 바이패스 작동 모드 시 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    고효율 모드: UPS가 eConversion 또는 ECO 모드 시 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    출력 과부하: 과부하 조건이 있으면 입력이 발생합니다.

    팬 동작 불능: 하나 이상의 팬이 작동 불능이면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    배터리가 올바르게 작동하지 않음*: 배터리가 올바르게 작동하지 않으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    배터리 연결 해제* 배터리 연결이 해제되었거나 배터리 차단 장치가 열리면 출력이 발생합니다.

    배터리 저전압* 배터리 전압이 임계값 이하이면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    입력이 허용 오차를 벗어남: 입력이 허용 오차를 벗어나면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    바이패스가 허용 오차를 벗어남*: 바이패스가 허용 오차를 벗어나면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    UPS 경고: 경고 경보가 있으면 출력 릴레이가 활성화 됩니다.

    UPS 위험: 위험 경보가 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    병렬 이중화 유실: 지정된 이중화가 유실되면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    외부 고장: UPS에 외부 고장이 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    UPS 유지관리 모드: 장치 출력 차단 장치(UOB)가 열리면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    시스템 경고: 경고 경보가 병렬 시스템에 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    시스템 위험: 위험 경보가 병렬 시스템에 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    시스템 공통 경보: 공통 경보가 병렬 시스템에 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    비상 전원 차단 활성화됨: 비상 전원 차단(EPO)이 활성화되면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    스태틱 바이패스로의 전환 비활성화됨

    UPS 알림용 경보: 정보 경보가 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

    시스템 알림용 경보: 정보 경보가 병렬 시스템에 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.

     
  5. 특정 출력 릴레이가 활성화될 때까지 지연할 시간을 0에서 60초까지 초 단위로 설정합니다.
  6. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?