Configurar los relés de salida
- En la pantalla, seleccione .
- Seleccione si desea habilitar o deshabilitar el Modo de comprobación energizado.
- Cuando el Modo de comprobación energizado esté habilitado, los relés de salida estarán ENCENDIDOS. Si se recibe una señal o si se pierde la alimentación al relé, el circuito se abrirá y el relé se desactivará.
- Cuando el Modo de comprobación energizado esté deshabilitado, los relés de salida estarán APAGADOS. Si se recibe una señal, el circuito se cerrará y el relé se activará.
- Seleccione el relé de salida que desee configurar.
- Seleccione la función para la que desea usar el relé
de salida específico en la lista siguiente:
Alarma común: La salida se activa cuando existe alguna alarma.
Funcionamiento normal: La salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento normal.
Funcionamiento con batería*: La salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento con batería.
Derivación de mantenimiento*: La salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación de mantenimiento.
Derivación estática*: La salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación estática forzada o en derivación estática solicitada.
Modo de alta eficiencia: La salida se activa cuando el SAI está en modo eConversion o ECO.
Sobrecarga de salida: La entrada se activa cuando hay una condición de sobrecarga.
El ventilador no funciona: La salida se activa cuando uno o más ventiladores no funcionan.
La batería no funciona correctamente*: La salida se activa cuando las baterías no funcionan correctamente.
Batería desconectada*: La salida se dispara cuando se han desconectado las baterías o cuando los dispositivos de desconexión de batería están abiertos.
Tensión batería baja*: La salida se activa cuando la tensión de la batería está por debajo del umbral.
Entrada fuera toler.: La salida se activa cuando la entrada está fuera de tolerancia.
Deriv. fuera toler.*: La salida se activa cuando la derivación está fuera de tolerancia.
Advertencia de SAI: La salida se activa cuando existe una alarma de advertencia.
SAI crítico: La salida se activa cuando existe una alarma crítica.
Red. paral. perdida: La salida se activa cuando se ha perdido la redundancia especificada.
Fallo externo: La salida se activa cuando existe un fallo externo respecto al SAI.
Modo manten. SAI: La salida se activa cuando el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) está abierto.
Advert. del sistema: La salida se activa cuando hay una alarma de advertencia en un sistema en paralelo.
Sistema crítico: La salida se activa cuando existe una alarma crítica en un sistema en paralelo.
Alarma común de sistema: La salida se activa cuando existe cualquier alarma en un sistema en paralelo.
Apagado de emergencia activado: La salida se activa cuando se ha activado el apagado de emergencia (EPO).
Transferencia a derivación estática deshabilitada
Alarma informativa del SAI: La salida se activa cuando existe una alarma informativa.
Alarma informativa del sistema: La salida se activa cuando existe una alarma informativa en un sistema en paralelo.
- Configure en segundos el tiempo de retardo para la activación de la salida específica. Seleccione un valor de entre 0 y 60 segundos.
- Pulse OK para guardar la configuración.