执行运行时间校准
此功能用于对预估剩余电池运行时间进行校准。在该测试中,UPS 切换为电池运行模式,电池放电至低 DC 警告级别。根据经历时间和负载信息,可计算出电池容量并可对预估运行时间进行校准。
施耐德电气建议在启动、更换电池或更改电池柜后对电池运行时间进行校准。
注意 |
---|
小心设备损坏
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
前提条件:
-
电池必须 100% 充电。
-
负载百分比必须至少为 10%,且测试过程中充电量不得超过 20%。
-
旁路电源必须可用。
-
运行模式必须处于正常运行、E-变换或 ECO 模式。
-
系统运行模式必须处于逆变器、E-变换或 ECO 模式。
- 在显示屏的主屏幕上,选择 。
- 点击开始运行时间校准按钮。注: 如果想要手动停止运行时间校准,请点击关于运行时间校准按钮。