990-5452N-031

Utför en drifttidskalibrering

Funktionen används för att kalibrera det uppskattade återstående batteridriftstiden. I detta test övergår UPS:en till batteridrift och batterierna används mot den låga DC-varningsnivån. Baserat på den förflutna tiden och informationen om lasten kan batterikapaciteten beräknas och beräknad drifttid kalibreras.

Schneider Electric rekommenderar att du utför batteridriftskalibrering vid start, när batterierna byts ut eller när batterierna flyttas till andra skåp.

OBS!
risk för skada på utrustning
  • Under en drifttidskalibrering kommer batterierna att vara mycket svaga och kan därför inte understödja din systembelastning vid ett strömavbrott.
  • Batterierna kommer att laddas ur till 10% kapacitet, vilket resulterar i låg batteritid efter kalibreringen.
  • Upprepad batteritest eller kalibrering kan påverka batteriets livslängd.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Förutsättningar:

  • Batterierna måste vara 100% laddade.

  • Lastprocenten måste vara minst 10% och får inte förändras mer än 20% under testet.

  • Bypassmatningen måste finnas tillgänglig.

  • Driftläget måste vara normalt, eConversion eller ECO-läge.

  • Systemdriftläge måste vara i växelriktarläge, eConversion eller ECO-läge.

  1. Från startskärmen på skärmen väljer du Tester > Drifttidskalibrering.
  2. Tryck på knappen Start Runtime Calibration (Starta Drifttidskalibrering).
    OBS: Om du vill avbryta drifttidskalibreringen manuellt, tryck på knappen Abort Runtime Calibration (Avbryt Drifttidskalibrering).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?