990-5452M-018

ランタイム較正の実行

この機能は、残りバッテリーランタイムの概算値を較正するために使用されます。このテストでは、UPSはバッテリー運転に切り替わり、バッテリーは低直流警告レベルまで放電します。経過時間と負荷に関する情報に基づいてバッテリー容量が計算され、概算のランタイムが較正されます。

Schneider Electricでは、起動時、バッテリー交換時、またはバッテリーキャビネットに変更が行われたときには、バッテリーランタイム較正を実行することを推奨します。

注記
機器損傷のおそれ
  • ランタイムの較正中はバッテリーが非常に低いレベルになるため、入力に停電の場合にはシステム負荷をサポートすることはできません。
  • バッテリーは容量が10%になるまで放電するため、較正後のバッテリーランタイムが低くなります。
  • バッテリーのテストや較正を繰り返し実行すると、バッテリーの寿命に影響を及ぼすことがあります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

条件:

  • バッテリーは必ず100%まで充電していること。

  • 負荷率は少なくとも10%あり、テスト中に変動が20%を超えないこと。

  • バイパス電源が使用できるようになっていること。

  • 運転モードは通常運転モード、ECOnversionモード、またはECOモードになっていること。

  • システム運転モードはインバーターモード、ECOnversionモード、またはECOモードになっていること。

  1. ディスプレイのホーム画面で、Tests(テスト) > Runtime Calibration(ランタイム較正)を選択します。
  2. Start Runtime Calibration(ランタイム較正の開始)ボタンをタップします。
    注記: 手動でランタイム較正を停止する場合、Abort Runtime Calibration(ランタイム較正の中止)ボタンをタップします。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?