990-5452N-017

Taratura dell'autonomia

Questa funzione consente di calibrare il valore della stima di autonomia rimanente delle batterie. In questa verifica, l'UPS passa al funzionamento a batteria e le batterie vengono scaricate fino al livello di avviso di CC bassa. In base al tempo trascorso e alle informazioni sul carico, è possibile calcolare la capacità restante e calibrare l'autonomia rimanente.

Schneider Electric consiglia di eseguire la calibrazione dell'autonomia delle batterie al momento dell'avvio, della sostituzione delle batterie o quando si apportano modifiche agli armadi delle batterie.

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Durante la calibrazione dell'autonomia, il livello delle batterie è molto basso e queste non sono quindi in grado di supportare il carico del sistema in caso di interruzione dell'alimentazione.
  • Le batterie verranno scaricate fino a una capacità del 10% e risulteranno avere una bassa autonomia in seguito alla calibrazione.
  • Ripetuti test o calibrazioni della batteria possono incidere sulla durata.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Prerequisiti:

  • Le batterie devono avere una carica del 100%.

  • La percentuale di carico deve essere di almeno il 10% e non può variare di oltre il 20% durante il test.

  • L'alimentazione di bypass deve essere disponibile.

  • La modalità operativa deve essere il funzionamento normale, eConversion o ECO.

  • La modalità operativa del sistema deve essere inverter, eConversion o ECO.

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Verifiche > Taratura autonomia.
  2. Toccare il pulsante Avvia taratura autonomia.
    NOTA: per interrompere manualmente la taratura dell'autonomia, toccare il pulsante Annulla taratura autonomia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?