990-5452L-012

Exécution d'un calibrage d'autonomie

Cette fonctionnalité permet de calibrer la valeur estimée d'autonomie restante de la batterie. Au cours de ce test, le fonctionnement de l'ASI passe en mode batterie et les batteries sont déchargées jusqu'au niveau d'avertissement de courant continu faible. Selon le temps écoulé et les informations spécifiques concernant la charge, il est possible de calculer la capacité batterie et l'autonomie calibrée estimée.

Schneider Electric recommande d'exécuter un calibrage de l'autonomie des batteries lors d'un remplacement des batteries ou lorsque des modifications sont apportées aux armoires batteries.

AVIS
risques de dommages à l'équipement
  • Lors du calibrage de leur autonomie, les batteries ont un niveau très faible et ne sont par conséquent pas en mesure d'assurer la continuité de l'alimentation de la charge du système en cas de panne de l'alimentation en entrée.
  • Les batteries seront déchargées jusqu'à une capacité de 10 % et fourniront en conséquence une faible autonomie une fois le calibrage effectué.
  • Des tests ou calibrages de batterie à répétition peuvent avoir un impact sur la durée de vie de la batterie.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Conditions requises :

  • Les batteries doivent être chargées à 100 %.

  • Le pourcentage de charge doit être au moins de 10 % et ne doit pas fluctuer de plus de 20 % au cours du test.

  • L'alimentation par bypass doit être disponible.

  • Le mode de fonctionnement doit être le mode normal, eConversion ou ECO.

  • Le mode de fonctionnement du système doit être le mode onduleur, eConversion ou ECO.

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Tests > Calibrage d'autonomie.
  2. Appuyez sur le bouton Démarrer le calibrage de l'autonomie.
    NOTE: Si vous souhaitez arrêter manuellement le calibrage de l'autonomie, appuyez sur le bouton Annuler le calibrage de l'autonomie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?