990-5452N-017

Ripristino della configurazione predefinita

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > Ripristina valori predefiniti.
  2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Riavvia interfaccia di rete: selezionare questa opzione per riavviare l'interfaccia di rete.
    • Reimposta tutto: selezionare questa opzione per ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti. È possibile selezionare di escludere le impostazioni TCP/IP dalla procedura di reimpostazione.
    • Reimposta solo: selezionare questa opzione per ripristinare solo alcune impostazioni ai valori predefiniti. È possibile selezionare di reimpostare le seguenti impostazioni: TCP/IP, Configurazione evento e Impostazioni display.
  3. Una volta terminata la selezione, toccare, OK per ripristinare le impostazioni selezionate ai valori predefiniti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?