990-5452M-025

Przywracanie konfiguracji domyślnej

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Konfiguracja > Przywróć domyślne.
  2. Zaznacz jedną z poniższych opcji:
    • Uruchom ponownie interfejs sieciowy: Zaznacz tę opcję, aby ponownie uruchomić interfejs sieciowy.
    • Resetuj wszystko: Zaznacz tę opcję, aby zresetować wszystkie ustawienia do domyślnych. Możesz opuścić ustawienia TCP/IP w trakcie procedury resetowania.
    • Resetuj tylko: Zaznacz tę opcję, aby zresetować tylko część ustawień do wartości domyślnych. Możesz wybrać następujące ustawienia do zresetowania: TCP/IP, Konfiguracja zdarzeń i Ustawienia wyświetlacza.
  3. Po dokonaniu wyboru dotknij przycisk OK, aby zresetować wybrane ustawienia do domyślnych.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?