Arrancar un sistema unitario desde el funcionamiento en derivación de mantenimiento
Utilice este procedimiento para iniciar un sistema unitario desde el funcionamiento en derivación de mantenimiento con la carga suministrada a través del MBB y con el resto de dispositivos de desconexión abiertos.
- Cierre el UIB.
Pasados unos 30 segundos, se encenderá la interfaz en pantalla.
- En la pantalla de inicio, seleccione . Seleccione Arrancar desde deriv. manten. y siga los pasos que aparezcan en pantalla.El siguiente es un procedimiento de arranque genérico. Siga siempre los pasos del Asistente de arranque, que son específicos para su sistema.
- Cierre el SSIB.
- Cierre el interruptor de protección de retroalimentación (BF2) (si está presente), en caso de estar abierto.
- Cierre los disyuntores de batería de su solución específica de baterías.
- Pulse el botón Transferir carga a deriv.
estát. en la interfaz en pantalla para iniciar la
transferencia a derivación estática.
En los sistemas con llaves Kirk, se libera la llave en la unidad de liberación de llave de solenoide.
Si el sistema SAI no transfiere a la derivación estática solicitada, acceda a para ver si hay alguna alarma activa que esté impidiendo que el sistema SAI se transfiera a derivación estática.
- En los sistemas con llaves Kirk, inserte la llave en la cerradura del UOB y gírela para desbloquearlo.
- Cierre el UOB.
- Abra el MBB.El sistema pasará automáticamente al funcionamiento normal.
- En los sistemas con llaves Kirk, gire la llave situada
en la cerradura del MBB para abrirlo.Se liberará la llave.
- En los sistemas con llaves Kirk, inserte la llave en la unidad de liberación de llave de solenoide y gírela para bloquearla.