990-5452L-012

Démarrer le système unitaire à partir du mode bypass de maintenance

Cette procédure permet de démarrer le système unitaire à partir du mode bypass de maintenance. La charge est alors alimentée via l'interrupteur du bypass de maintenance (MBB) et tous les autres interrupteurs sont ouverts.

NOTE: Actionnez un interrupteur uniquement si sa LED est verte.
  1. Fermez l'interrupteur d'entrée de l'unité (UIB).

    Après 30 secondes, l'écran s'allume.

  2. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle > Assistant de démarrage. Sélectionnez Démarrer depuis le bypass de maintenance et suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
    La procédure suivante est une procédure de démarrage générique. Suivez toujours les étapes de l'Assistant de démarrage qui sont spécifiques à votre système.
  3. Fermez l'interrupteur d'entrée du commutateur de bypass statique (SSIB).
  4. Fermez le commutateur de protection backfeed (BF2) (le cas échéant) s'il est ouvert.
  5. Fermez les interrupteurs batterie dans votre solution de batteries spécifique.
  6. Lancez la bascule vers le bypass statique en appuyant sur le bouton Transférer la charge vers le bypass statique de l'écran.

    Dans les systèmes à clés Kirk®, la clé est libérée par la serrure solénoïde.

    Si le système d'ASI ne bascule pas en mode bypass statique requis, accédez à État > Alarmes actives pour voir si des alarmes actives empêchent le système d'ASI de basculer en bypass statique.

  7. Dans les systèmes à clé Kirk®, insérez la clé dans la serrure de l'interrupteur de sortie de l'ASI (UOB) et tournez pour déverrouiller.
  8. Fermez l'interrupteur de sortie de l'ASI (UOB).
  9. Ouvrez l'interrupteur bypass de maintenance (MBB).
    Le système bascule automatiquement en mode normal.
  10. Dans les systèmes à clés Kirk®, tournez la clé dans la serrure de l'interrupteur bypass de maintenance (MBB) pour déverrouiller.
    La clé est libérée.
  11. Dans les systèmes à clés Kirk®, insérez la clé dans la serrure solénoïde et tournez pour capturer la clé.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.