990-6264F-034

Güç Kabini ile Gönderilen Kurulum Setleri

Kurulum Seti 0H-9102

NOT: Bu kurulum seti parçaları güç kabininin ambalajında gönderilir.
Parça Kullanıldığı yer Parça Adedi
Güç kabini 0M-818242 için arka sabitleme braketi Arka Sabitleme Braketlerini Monte Etme

1

Contalı M8 x 20 altı köşeli torx cıvata
803–8590

2

Güç kabini 0M-816684 için ön sabitleme braketi Ön Sabitleme Braketlerini Monte Edin

1

Uzun üst bölme braketi 0M-821220 Kabinleri yerleştirin

1

Contalı M6 x 16 torx cıvata
803–0686

15

Contalı M10 cıvata somunu
803–1005

24

Contalı M10 x 35 altı köşeli torx cıvata
803–8587

12

1 mm ayar pulları
870-98678

10

Topraklama ara bağlantı barası 880-99027 Saha servis temsilcisi için saklayın. Baralar, montaj servisi sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.

1

Contalı M8 cıvata somunu
803-8007

4

Contalı M8 x 35 mm altı köşeli torx cıvata
803-8588

4

Ara bağlantı barası 880-10146 ve 880-9720 güç kabininden güç kabinine (nötr)

1

Ara bağlantı barası 0M-140035 güç kabininden güç kabinine (akü +)

1

Ara bağlantı barası 0M-97886 güç kabininden güç kabinine (çıkış)

3

Ara bağlantı barası 0M-819336 güç kabininden güç kabinine (akü -)

1

Ara bağlantı barası 0M-97885 güç kabininden güç kabinine (giriş)

3

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.