EIO0000004349_01

Übersicht Bestandteile

Frontseite

HMIFP600TMD

HMIFP600WCD

Rückseite
Unterseite
  1. Status-LED

  2. Vordere USB-Abdeckung

  3. USB 2.0 (Typ A)*1

  4. USB 2.0 (micro-B) (diese Schnittstelle ist nicht verfügbar)

  5. Schraubenloch VESA-Montage*2

  6. DVI-D-Eingangsschnittstelle

  7. USB 2.0 (Typ B)

  8. Netzanschluss

*1 Die vordere USB-Schnittstelle ist standardmäßig deaktiviert. Zur Aktivierung bitte im Launcher festlegen.

*2 Dieses Produkt kann an handelsüblichen Monitorarmen montiert werden, die dem VESA-Standard (100 x 100 mm) entsprechen. Verwenden Sie vier M4-Schrauben (Schraubenlänge: 10 mm [0,4 in]). Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,7 bis 0,8 N•m (6,2 bis 7,1 lb-in).
Die VESA-Montage ist nicht UL-zertifiziert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?