Conexión de la interfaz
Conexiones de cable
ADVERTENCIA |
|---|
|
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Los reglamentos para lugares peligrosos de División 2 exigen que todas las conexiones de cables estén provistas de un freno de cable y un enclavamiento positivo adecuados. Use solamente dispositivos USB no incendiarios, ya que las conexiones USB no proporcionan un freno de cable adecuado para permitir el uso de las conexiones USB de este producto. No conecte o desconecte nunca un cable mientras se está aplicando alimentación a cualquier extremo del cable. Todos los cables de comunicaciones deben contar con una pantalla conectada a la masa del chasis. Esta pantalla debe incluir lámina de aluminio y trenza de cobre. La carcasa del conector estilo Sub-D debe ser de un metal de tipo conductor (por ejemplo, zinc moldeado) y la malla de la pantalla de tierra debe terminarse directamente en la carcasa del conector. No utilice un hilo de continuidad apantallado.
El diámetro exterior del cable deberá adaptarse al diámetro interior del reductor de tensión del conector del cable, a fin de asegurar que se mantenga un alto grado de fiabilidad en dicho reductor de tensión. Fije siempre los conectores Sub-D a los conectores correspondientes del pupitre de mando a través de los dos tornillos situados a ambos lados.
Conexión USB
Los aparatos con cableado de campo no incendiarios (teclados, mouse) pueden usarse en un puerto USB frontal (Tipo A) del aparato con cableado de campo no incendiario asociado (este producto).
Además de ser no inflamable, cualquier equipo que se conecta a los puertos USB frontales debe cumplir los siguientes criterios.
| Parámetros del circuito | USB frontal (Tipo A) |
|---|---|
|
Tensión de circuito abierto = Voc |
5,25 Vcc |
|
Corriente de cortocircuito = Isc |
1560 mA |
|
Capacidad asociada = Ca |
265 μF |
|
Inductancia asociada = La |
16 μH |
| Parámetros del circuito | USB frontal (micro-B) |
|---|---|
|
Tensión de entrada máxima = Vmax |
5,25 Vcc |
|
Corriente de carga máxima = Imax |
0,1 mA |
|
Capacidad interna = Ci |
0,12 μF |
|
Inductancia interna = Li |
16 μH |
-
Las tablas anteriores muestran los parámetros de circuitos no inflamables.
El Concepto de entidad permite la interconexión de un aparato no incendiario con un aparato asociado –combinaciones no examinadas específicamente– como un sistema cuando los valores aprobados de Voc (o Uo) e Isc (o Io) para el aparato asociado son menos o iguales que Vmax (Ui) e Imax (Ii) para el aparato no incendiario, y los valores aprobados de Ca (Co) y La (Lo) para el aparato asociado son mayores o iguales que Ci + Ccable y Li + Lcable, respectivamente, para el aparato con un cableado de campo no incendiario.
-
El aparato de cableado de campo no inflamable asociado y el aparato de cableado de campo no inflamable cumplirán lo siguiente:
Aparato con cableado de campo no inflamable asociado — Aparato con cableado de campo no inflamable Voc ≤ Vmax Isc ≤ Imax Ca ≥ Ci + Ccable La ≥ Li + Lcable -
Si no conoce los parámetros eléctricos del cable, puede usar los siguientes valores:
Ccable = 196,85 pF/m (60 pF/ft)
Lcable = 0,656 μH/m (0,20 μH/ft)
-
Los métodos de cableado deben cumplir el código eléctrico del país en el que se encuentra.
Este producto se debe instalar en una carcasa. Si se instala en una zona de Clase I, División 2, la carcasa debe tener la capacidad para admitir uno o más métodos de cableado de División 2.
ADVERTENCIA |
|---|
|
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
ADVERTENCIA