Contenuto della confezione
Verificare che tutte voci qui elencate siano presenti nella confezione.
Se si riscontrano
danni o parti mancanti, contattare immediatamente l'assistenza clienti.
![]() |
---|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non utilizzare prodotti o accessori danneggiati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|

1 HMIST6•00 x 1
2 Guarnizione d'installazione (fissata al prodotto) x 1
3 Connettore dell'alimentatore CC x 1
4-1 Dispositivo di fissaggio per l'installazione di HMIST6200 x 2
4-2 Dispositivo di fissaggio per l'installazione di HMIST64/65/6600 x 4, HMIST6700 x 6
5 Guida rapida di riferimento x 1
Revisione e codice QR del prodotto
È possibile identificare la versione dell'apparato (PV), l'indice di revisione (RL) e la versione software (SV) dalla targhetta dell'apparato.
Con il codice QR sulla targhetta del prodotto si può controllare anche il contenuto del presente manuale. Verificare la posizione del seguente codice QR e fare riferimento al manuale.