EIO0000003531.04

HMIST6200

Dimensioni esterne

1 Lato anteriore

2 Lato sinistro

3 Fondo

Dimensioni con elementi di fissaggio per installazione

1 Lato anteriore

2 Lato sinistro

3 Fondo

Dimensioni con fermagli a molla

1 Lato anteriore

2 Lato sinistro

3 Fondo

Dimensioni con i cavi

1 Lato posteriore

2 Lato destro

NOTA: Tutti i valori precedenti sono progettati considerando la piegatura del cavo. Le dimensioni indicate sono valori indicativi che dipendono dal tipo di cavo di connessione utilizzato. Quindi questi valori devono essere intesi solo come riferimento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?