EIO0000003528.05

HMIST6200

Dimensions extérieures

1 Avant

2 Gauche

3 Bas

Dimensions avec attaches d'installation

1 Avant

2 Gauche

3 Bas

Dimensions avec attaches à ressort

1 Avant

2 Gauche

3 Bas

Dimensions avec câbles

1 Arrière

2 Droite

NOTE: Toutes les valeurs ci-dessus sont conçues en gardant à l'esprit le pliage des câbles. Les dimensions données ici sont des valeurs représentatives dépendant du type de câble de branchement utilisé. Elles ne sont donc données que pour référence.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.