EIO0000003531.04

Identificazione dei componenti ( HMIST6200)

Lato anteriore

Lato superiore

Lato inferiore

Lato posteriore

A: LED di stato

B: Vano batteria

C: Gancetto

D: Interfaccia Ethernet (ETH1)

E: Interfaccia seriale ( RJ-45, RS-232C/485) (COM1)

F: Connettore di alimentazione

G: Simbolo allarme di sicurezza*1

H: Interfaccia USB (Tipo A)

I: Interfaccia USB (micro-B)

*1 Identifica i messaggi di sicurezza riguardo la batteria in Sostituzione della batteria

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
  • Non collegare il prodotto al computer con il cavo USB (micro-B) a meno che il prodotto non sia alimentato dal cavo di alimentazione.
  • Rimuovere il cavo USB (micro-B) prima della comunicazione con il controller host e altri tipi di apparecchiature.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?