EIO0000004131.03

Regelmäßig zu prüfende Punkte

Betriebsumgebung

Beim Einsatz dieses Produkts in einer Schalttafel beziehen sich die Umgebungsdaten auf die Innenseite der Schalttafel.

Elektrische Spezifikationen

  • Liegt die Eingangsspannung im korrekten Bereich? Informationen hierzu finden Sie unter Elektrische Spezifikationen.

  • Sind alle Stromversorgungskabel und andere Kabel korrekt angeschlossen? Sind Kabel lose?

  • Zeigt die Installationsdichtung Kratzer oder Verschmutzungsspuren?

Entsorgung des Geräts

Dieses Produkt sollte ordnungsgerecht gemäß landesspezifischer Gesetze und branchenüblicher Normen entsorgt werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.