EIO0000004131.03

Teilenummern

Teilenummernliste

Serie Typenname Teilenummer
Harmony STM6 HMISTM6200 HMISTM6200
HMISTM6400 HMISTM6400
HMISTM6BOX HMISTM6BOX
HMISTM6BOXIOT HMISTM6BOXIOT
HINWEIS: Auf alle Teilenummern kann ein Buchstabe oder eine Zahl folgen.

Teilenummer-Konfiguration

Nachfolgend wird die Konfiguration von Teilenummern beschrieben.

Ziffernposition
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 und darüber
  (Modell) (Serie) (Anzeigengröße) (Typ) (verfügbare Software und andere)
HMI STM 6 2: 4 Zoll
4: 7 Zoll
00: Normen -
BOX: Keine Anzeige -: EcoStruxure Operator Terminal Expert
IOT: EcoStruxure Machine Scada Expert
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.