EIO0000004131.03

LED-Anzeigen

Status-LED

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung zeigt wird der Normalzustand per LED folgendermaßen angezeigt: Rotes Licht > orangefarbenes Blinken > grünes Licht.

Farbe Anzeige HMI-Betrieb
Grün EIN In Betrieb
Blinken alle 5 Sekunden*1 Hintergrundbeleuchtung AUS (Standby-Modus)
Orange Blinken Software wird gestartet
Rot EIN Gerät ist eingeschaltet.
- AUS Gerät ist ausgeschaltet.

*1 Nur Modelle, die von der Bildschirmbearbeitungs-Software „EcoStruxure Operator Terminal Expert“ unterstützt werden. Bei Modellen, die von einer anderen Software unterstützt werden, leuchtet die LED grün, auch wenn die Hintergrundbeleuchtung des Produkts ausgeschaltet ist (Standby-Modus).

Weitere LED-Anzeigen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Bildschirmbearbeitungs-Software.

Ethernet-LED

Farbe Anzeige Beschreibung
Grün (Link) EIN Datenübertragung ist verfügbar.
AUS Keine Verbindung oder Fehler
Grün (Active) Blinken Datenübertragung findet statt.
AUS Keine Datenübertragung
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.