EIO0000004131.03

Strukturelle Spezifikationen

Hinteres Modul

Erdung Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden).
Kühlungsmethode Natürliche Luftzirkulation
Struktur IP20
Außenmaße (B x H x T) 145,6 x 108,23 x 41,4 mm (5,73 x 4,26 x 1,63 in) (ohne Überstände)
Gewicht 0,27 kg (0,6 lb) oder weniger
HINWEIS
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
  • Betreiben und lagern Sie dieses Produkt nur an Orten, an denen die Temperatur den Kenndaten entspricht.
  • Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze des Produkts nicht abzudecken oder zu blockieren.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Display-Modul

  HMISTM6200 HMISTM6400
Kühlungsmethode Natürliche Luftzirkulation
Struktur *1 IP65F, UL 50/50E,  Typ 1, Typ 4X (nur für Innenbereich), Typ 12, Typ 13
Außenmaße (B x H x T) 140,4 x 101,1 x 13,9 mm
(5,53 x 3,98 x 0,55 in) (ohne Überstände)
201,2 x 137,2 x 17,1 mm
(7,92 x 5,4 x 0,67 in) (ohne Überstände)
Abmessungen des Montageausschnitts Durchmesser 22,5 mm (0,88 in)
Gewicht 0,22 kg (0,49 lb) oder weniger 0,49 kg (1,08 lb) oder weniger

*1 Die Vorderseite dieses Produkts wurde getestet, um die angegebenen Standards bei Montage in einer massiven Platte zu erfüllen. Es ist jedoch nicht für den Einsatz in allen Umgebungen geeignet. In Umgebungen, in denen das Gerät längere Zeit Flüssigkeiten (einschließlich Strahlen und Sprays) ausgesetzt ist, besteht die Gefahr, dass Flüssigkeiten in das Gerät eindringen können, z. B. durch Ablösen der Schutzfolie oder Beschädigung der vorderen Glasabdeckung. In solchen Umgebungen sind je nach den spezifischen Bedingungen geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Überprüfen Sie daher vor der Installation des Geräts die in der für das Produkt vorgesehenen Betriebsumgebung vorherrschenden Bedingungen.

Wenn die Installationsdichtung für längere Zeit verwendet wird, oder wenn das Produkt und seine Dichtung von der Tafel entfernt werden, ist der ursprüngliche Schutz nicht gewährleistet. Um die ursprüngliche Schutzart aufrecht zu erhalten, muss die Installationsdichtung regelmäßig ausgetauscht werden.

HINWEIS: IP65F ist nicht Bestandteil der UL-Zertifizierung.
HINWEIS
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
  • Stellen Sie sicher, dass sich dieses Produkt nicht in ständigem und direktem Kontakt mit Öl befindet.
  • Drücken Sie nicht mit übergroßer Kraft auf den Bildschirm dieses Produkts, und verwenden Sie keine harten Objekte.
  • Führen Sie keine Sensoraktionen mit spitzen Objekten (z.B. mechanischer Bleistift oder Schraubendreher) aus.
  • Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.
  • Betreiben und lagern Sie dieses Produkt nur an Orten, an denen die Temperatur den Kenndaten entspricht.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
  • Untersuchen Sie die Dichtung entsprechend Ihrer Betriebsumgebung in regelmäßigen Abständen.
  • Wechseln Sie die Dichtung mindestens ein Mal pro Jahr oder sobald sichtbare Kratzer oder Verschmutzungen festgestellt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.