Anbringen der USB-Klemme Typ A
Bringen Sie bei Verwendung eines USB-Geräts eine USB-Klemme an die USB-Schnittstelle an, damit sich das USB-Kabel nicht löst.
![]() |
---|
EXPLOSIONSGEFAHR
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
- Montieren Sie die Klemme auf das Steckergehäuse mit
der USB-Kennzeichnung
, so dass sie übersteht. Die Klemme entspricht der Länge von 27 bis 43,5 mm (1,06 bis 1,71 in) des USB-Steckers.
- Justieren Sie die Klemme mit dem USB-Kabelsteckergehäuse. Justieren Sie die Position der Löcher, wo die Klemme befestigt ist. Wählen Sie zur Stabilität die Klemmen-Loch-Position, die dem Steg des Steckergehäuses am nächsten ist.
- Führen Sie den Binder gemäß Abbildung durch
das Klemmenloch. Machen Sie mit dem Binder nun eine Schlaufe, und
führen Sie ihn durch das Kopfstück, so dass das USB-Kabel
durch die Mitte der Binderschlaufe passt. Der Klip ist nun mit dem
USB-Kabel befestigt.HINWEIS:
-
Überprüfen Sie vorher die Richtung des Kopfstücks. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel durch die Binderschlaufe läuft, und dass der Binder durch das Kopfstück geführt werden kann.
-
Der mitgelieferte Binder kann ersetzt werden durch einen vom Typ HMIZGCLP1 oder durch einen handelsüblichen Binder mit einer Breite von 4,8 mm (0,19 in) und einer Dicke von 1,3 mm (0,05 in).
-
- Während Sie den Griff an der Klemme gedrückt halten, führen Sie das Kabel von Schritt 3 ganz in die USB-Host-Schnittstelle ein. Stellen Sie sicher, dass die Klemmenschlaufe sich sicher am USB-Kabel befindet, das an dieses Produkt angeschlossen ist.