EIO0000004131.03

Kenndaten der Anzeige

  HMISTM6200 HMISTM6400
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 4,3 Zoll 7 Zoll
Auflösung 480 x 272 Pixel 800 x 480 Pixel (WVGA)
Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H) 95,04 x 53,86 mm
(3,74 x 2,12 in)
154,08 x 85,92 mm
(6,07 x 3,38 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Weitere Informationen zu den Anzeigefarben erhalten Sie im Handbuch für Ihre Bildschirmbearbeitungs-Software.
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (Ersetzen nicht möglich. Bitte wenden Sie sich an einen Vertriebshändler in Ihrer Nähe.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 25%)
Helligkeitseinstellung 16 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.