EIO0000004131.03

Kenndaten der einzelnen Schnittstellen

Serielle Schnittstelle COM1
Asynchrone Übertragung RS-232C/485
Datenlänge 7 oder 8 Bits
Stoppbit 1 oder 2 Bits
Parität Keine, ungerade oder gerade
Datenübertragungsrate 2.400...115.200 bps, 187.500 bps (MPI)
Stecker Modular Jack-Stecker (RJ-45)
USB-Schnittstelle (Typ A)
Stecker USB 2,0 (Typ A) x 1
Netzspannung 5 Vdc ±5%
Maximaler bereitgestellter Strom 500 mA
Maximale Übertragungsdistanz 5 m (16,4 ft)
USB-Schnittstelle (micro-B)
Stecker USB 2,0 (micro-B) x 1
Maximale Übertragungsdistanz 5 m (16,4 ft)
Ethernet-Schnittstelle
Normen IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX
Stecker Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 2
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.