EIO0000004131.03

Systemdesign

In diesem Abschnitt wird die Systemkonfiguration mit diesem Produkt und den Peripheriegeräten beschrieben.

HINWEIS:
  • Zur Verwendung des hinteren Moduls schließen Sie das Anzeigemodul oder den Montageadapter hinteres Modul an.

  • Bei Verwendung des HMISTM6BOXIOT muss ein Anschluss an den Montageadapter des Rückmoduls erfolgen. Der Anschluss an das Anzeigemodul ist nicht möglich.

*1 Informationen hierzu finden Sie unter Zubehör.

*2 Informationen zum Anschluss von Steuerungen und anderen Geräten erhalten Sie im entsprechenden Gerätetreiber-Handbuch Ihrer Bildschirmbearbeitungs-Software.

*3 Informationen zu den unterstützten Typen erhalten Sie von Ihrem regionalen Kundendienst von Schneider Electric.

Um dieses Produkt verwenden zu können, müssen Projektdaten von der Bildschirmbearbeitungs-Software übertragen werden. Informationen zur Übertragung finden Sie im Softwarehandbuch.
Bei der Übertragung über die USB-(micro-B)-Schnittstelle sind die Kabel in der nachstehenden Reihenfolge anzuschließen:

  1. Schließen Sie das Übertragungskabel an die USB-Schnittstelle (micro-B) dieses Produkts an.

  2. Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät an und dann das Netzkabel an eine externe Stromquelle.

  3. Schließen Sie das Übertragungskabel an den Computer an.

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Schließen Sie das Gerät nicht über das USB-Kabel (micro-B) an den Computer an, es sei denn, das Gerät wird über das Netzkabel mit Strom versorgt.
  • Entfernen Sie das USB-Kabel (micro-B) bei der Kommunikation mit der Host-Steuerung und anderen Gerätetypen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Bei Verwendung des HMISTM6BOXIOT sind vor der erstmaligen Übertragung der Projektdaten zunächst die Initialeinstellungen vorzunehmen. Informationen zur Einrichtung des Produkts erhalten Sie im EcoStruxure Machine SCADA Expert HMI Runtime Reference Manual (EIO0000004669).
Das entsprechende Handbuch zu diesem Produkt kann über unsere Website heruntergeladen werden.
www.se.com

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.