EIO0000004131.03

Lieferumfang

Prüfen Sie, dass das Paket alle hier angegebenen Teile enthält.

Sollten Sie etwas beschädigt vorfinden oder feststellen, dass etwas fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an den Kundendienst.

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Beschädigte Produkte oder beschädigtes Zubehör dürfen nicht verwendet werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Anzeigemodul

Hinteres Modul

 

Teil

HMISTM6200/HMISTM6400 HMISTM6BOX/HMISTM6BOXIOT

A

Anzeigemodul

1

-

B

Montagedichtung (diesem Produkt beigefügt)

1

-

C

Montagemutter (diesem Produkt beigefügt)

1

-

D

Steckimbusschlüssel

1

-

E

Anti-Rotations-T-Stück

1

-

F

Hinteres Modul

1

1

G

Gleichstromsteckverbinder

1

1

H

USB-Kabelklemme (Typ A)

(1 Satz = Klemme: 1, Binder: 1)

1

1

I

Montageadapter hinteres Modul

-

1

J

Leitfaden

1

1

Produktrevision und QR-Code für Handbuch

Die Produktversion (PV), die Revisionsversion (RL) und die Softwareversion (SV) sind auf dem Produktaufkleber aufgeführt.

HINWEIS: Je nach Modell enthält das Produktetikett möglicherweise keine RL-Keinzeichnung.

Sie können den Inhalt dieses Handbuchs auch anhand des QR-Codes auf dem Produktetikett ersehen. Ersehen Sie die Position des QR-Codes unten und konsultieren Sie das Handbuch.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.