EIO0000004131.03

Identifizierung der Teile

Identifizierung der Teile (Anzeigemodul)

Frontseite
  1. Status-LED

Identifizierung der Teile (hinteres Modul)

Frontseite
Unterseite
  1. Status-LED

  2. Stoßfänger

  3. USB-Schnittstelle (Typ A)

  4. USB-Schnittstelle (micro-B)

  5. Netzstecker

  6. Serielle Schnittstelle (COM1)

  7. Ethernet-Schnittstelle (ETH1)

  8. Ethernet-Schnittstelle (ETH2)

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Schließen Sie das Gerät nicht über das USB-Kabel (micro-B) an den Computer an, es sei denn, das Gerät wird über das Netzkabel mit Strom versorgt.
  • Entfernen Sie das USB-Kabel (micro-B) bei der Kommunikation mit der Host-Steuerung und anderen Gerätetypen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.