EIO0000004131.03

Zubehör

In diesem Abschnitt werden optionale Artikel vorgestellt, die separat erhältlich sind.

Produkte können ohne Vorankündigung geändert oder eingestellt werden. Bitte holen Sie auf unserer Website die neuesten Informationen ein.
www.se.com/docs

Informationen über Host-Steuerung und Anschlusskabel erhalten Sie im entsprechenden Gerätetreiber-Handbuch Ihrer Bildschirmbearbeitungs-Software.

Produktname Produktnummer Beschreibung
Serielle Schnittstelle
25-poliges Konvertierungskabel RJ-45-nach-D-Sub XBTZG939 Verbindet ein D-Sub-25-Pol-Kabel mit diesem Produkt (RJ-45).
9- bis 25-poliges Konvertierungskabel RS-232C XBTZG919 Verbindet ein Standard- RS-232C-Kabel (D-Sub-25-Pol-Anschluss) mit diesem Produkt (D-Sub-9-Pol-Stecker).
COM-Port-Konvertierungsadapter XBTZGCOM1 Verbindet optionale RS-422-Kommunikationskomponenten mit der seriellen Schnittstelle (RS-232C).
Isolierungseinheit RS-485 XBTZGI485 Dient zur Verbindung einer Host-Steuerung mit diesem Produkt, mit Isolierung.
USB-Schnittstelle (Typ A)
USB-Frontseitenkabel (1 m) XBTZGUSB Verlängerungskabel zur Verbindung von USB-Schnittstelle mit Frontseite.
USB-Schnittstelle (micro-B)
USB-Übertragungskabel HMIZG936 Kabel zur Übertragung von Bildschirmdaten von einem PC (USB Typ A) auf dieses Produkt (USB micro-B)
USB-Frontseitenkabel (micro-B) HMIZSUSBB2 Verlängerungskabel zur Verbindung von USB-Schnittstelle mit Frontseite.
Weitere
Montageadapter hinteres Modul HMIZM6DSA Adapter zur Montage des hinteren Moduls auf einer DIN-Schiene.
Bildschirmschutzfolie mit UV-Schutz HMIZG60W Einweg-, schmutzabweisende und UV-Schutzfolie für Bildschirm 4 Zoll breit (1 Folie/Satz).
HMIZG63W Einweg-, schmutzabweisende und UV-Schutzfolie für Bildschirm 7 Zoll breit (1 Folie/Satz).
Abstandshalter HMIZM6MP2 Platte zur Anpassung der Plattenstärke für das 4 Zoll Anzeigemodul.
HMIZM6MP4 Platte zur Anpassung der Plattenstärke für das 7 Zoll Anzeigemodul.
Verbindungskabel Anzeigemodul/hinteres Modul (3 m) HMIZM6RDP3 Kabel bei separater Montage von hinterem Modul und Anzeigemodul.
Verbindungskabel Anzeigemodul/hinteres Modul (5 m) HMIZM6RDP5
Verbindungskabel Anzeigemodul/hinteres Modul (10 m) HMIZM6RDP10

Wartungszubehör

Produktname Produktnummer Beschreibung
Hinteres Modul HMISTM6B Hinteres Modul für HMISTM6200/HMISTM6400
Display-Modul HMISTM62 Anzeigemodul für HMISTM6200, Typ mit Breite 4 Zoll
HMISTM64 Anzeigemodul für HMISTM6400, Typ mit Breite 7 Zoll
Installationsdichtung HMIZS51W2 Dichtung für Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit für ein 4 Zoll Anzeigemodul (1 Stück).
HMIZS53W2 Dichtung für Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit für ein 7 Zoll Anzeigemodul (1 Stück).
Gleichstrom-Versorgungsstecker XBTZGPWS1 Stecker zur Verbindung von Gleichstrom-Versorgungskabeln.
USB-Klemme Typ A (für 1 Port) HMIZGCLP1 Klemme zur Verhinderung von Verbindungstrennungen des USB-Kabels (für 1 Port, USB Typ A, 5 Stück/Satz)
Montagemutter ZB5AZ901 Mutter zur Montage des Anzeigemoduls (10 Stück/Satz)
Steckimbusschlüssel ZB5AZ905 Steckimbusschlüssel zum Festziehen und Lösen der Montagemutter
Zubehörsatz HMIZM6KIT Anti-Rotations-T-Stück, USB-Klemme Typ A, USB-Klemme mini-B*1 (je 1 Stück)

*1 USB-Klemme mini-B kann für optionale USB-micro-B-Kabel verwendet werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.