EIO0000004131.03

Austauschen der Installationsdichtung

Die Montagedichtung bietet Schutz vor Staub und Feuchtigkeit.
Die Dichtung muss ordnungsgemäß in die Fuge eingesetzt werden, damit die Feuchtigkeitsschutzart für das Anzeigemodul gewährleistet ist.

HINWEIS
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
  • Untersuchen Sie die Dichtung entsprechend Ihrer Betriebsumgebung in regelmäßigen Abständen.
  • Wechseln Sie die Dichtung mindestens ein Mal pro Jahr oder sobald sichtbare Kratzer oder Verschmutzungen festgestellt werden.
  • Dehnen Sie die Dichtung nicht unnötig.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  1. Legen Sie das Anzeigemodul mit der Anzeige nach unten auf eine flache, ebene Oberfläche.
  2. Entfernen Sie die Dichtung vom Anzeigemodul.
  3. Setzen Sie die neue Dichtung im Anzeigemodul ein.
    1. Installationsdichtung

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.