EcoStruxure I/O Smart Link
Introduction
L'équipement I/O Smart Link dispose de 11 voies (24 Vcc) et peut être connecté aux appareils de la gamme Acti 9 équipés d'une interface Ti24. Grâce à la liaison Ti24, les données peuvent être transmises de l'équipement I/O Smart Link vers un automate ou un système de supervision via un réseau de communication Modbus.
Les voies I/O Smart Link peuvent également être utilisés pour transmettre des E/S standardisées. L'équipement I/O Smart Link peut donc également communiquer avec des équipements (hors gamme Acti 9) équipés ou non d'une liaison Ti24.
Equipements pouvant être connectés au I/O Smart Link :
-
Produits Acti 9 : commutateur de commande pour contacteurs iACT24 et relais à impulsions iATL24, auxiliaire de signalisation iC60 iOF+SD24, auxiliaire de signalisation C60 OF+SD24, télécommande RCA iC60 avec interface Ti24, disjoncteur à commande intégrée Reflex iC60 avec interface Ti24
-
Compteurs : iEM2000T ou autres (Schneider Electric ou d'autres fabricants) conformes à la norme IEC 62053-21 (impulsion minimum 30 ms).
-
Tout produit (hors gamme Acti 9 ) qui dispose d'informations de commande et de contrôle : deux sorties TOR 24 V et une entrée TOR 24 V.
L'équipement I/O Smart Link est un intermédiaire entre le superviseur et divers appareils électriques. Il permet donc de récupérer et de traiter les informations reçues des appareils, mais également de les commander. Les fonctions disponibles dépendent du type des appareils connectés.
Voir Fonctions I/O Smart Link pour plus d'informations.
Description
La figure suivante montre les faces avant et supérieure de l'équipement I/O Smart Link :
Pour plus d'informations sur les instructions d'installation, voir PKR5509302 I/O Smart Link - Instruction de service.
Voyant d'état
Le voyant d'état STATUS indique le mode de fonctionnement de l'équipement I/O Smart Link :
Voyant de communication
Le voyant COM indique l'état de la communication Modbus série de I/O Smart Link :
Commutateur de codage
L'adressage des équipements I/O Smart Link est effectué à l'aide de deux commutateurs de codage :
-
Le commutateur de gauche règle les dizaines.
-
Le commutateur de droite règle les unités.
Bouton de réinitialisation
Deux niveaux de réinitialisation peuvent être lancés à l'aide du bouton de réinitialisation (R) :
-
Niveau 1 : Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 10 secondes pour réinitialiser les paramètres de communication et déclencher le débit en bauds automatique du I/O Smart Link. Voir Débit en bauds automatique pour plus d'informations.
-
Niveau 2 : Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser l'équipement I/O Smart Link à ses réglages d'usine. Voir Rétablissement des paramètres d'usine pour plus d'informations.
Raccordement du connecteur Modbus
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE NON FONCTIONNEMENT DU RESEAU MODBUS
Respectez les règles de câblage et de connexion
décrites dans PKR5509302 I/O Smart Link - Instruction de service pour créer un réseau Modbus opérationnel.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Câbles de communication Schneider Electric à utiliser :
|
Référence du produit |
Description |
Longueur |
|---|---|---|
|
50965 |
Câble RS 485 à double paire torsadée blindée pour liaison Modbus série (fourni sans connecteur) |
60 m (196 ft) |
-
Vérifiez que la terminaison de ligne n'est pas déjà présente au niveau du client.
-
Il est possible d'utiliser une alimentation 24 Vdc commune pour plusieurs équipements I/O Smart Link s'ils sont installés dans le même tableau.
Vérification de la liaison série Modbus
Le tableau suivant présente les caractéristiques de la liaison RS 485 qui doivent être vérifiées lors de l'installation :
|
Désignation |
Description |
|---|---|
|
Raccordement du blindage |
Chaque connexion série Modbus doit posséder un blindage connecté par un point à une liaison protégée à la terre. |
|
Polarisation du bus |
NOTE: Cette polarisation est recommandée pour le client.
|
|
Terminaison de ligne |
Deux terminaisons de ligne Modbus (120 Ohm + 1 nF), référence VW3A8306DRC. La paire de communication du câble Modbus présente une impédance caractéristique de 120 Ohm. Le câble Modbus doit donc être muni d'une terminaison Modbus d’impédance 120 Ohm à chaque extrémité. Le client Modbus est à une extrémité du câble Modbus et présente généralement une impédance de terminaison commutable. A l’autre extrémité du câble Modbus, une terminaison de ligne Modbus d’impédance 120 Ohm doit être raccordée. Pour obtenir une impédance de 120 Ohm en haute fréquence sans charger le câble en courant continu, la terminaison de ligne Modbus est optimisée sous forme de cellule RC : 120 Ohm en série avec un condensateur 1 nF et 2 fils de 10 cm pour un raccordement direct au connecteur à 5 broches du dernier module d’interface Modbus, entre D0 et D1. |
|
Polarité de la masse |
Le circuit de masse (0 V d'une alimentation optionnelle) doit être connecté directement sur une terre protégée, de préférence sur un seul point du bus. Ce point est généralement placé sur le client ou ses serveurs. |
|
Câble principal |
Une paire de câbles torsadés blindés et un troisième conducteur au minimum. |
|
Longueur maximum du bus |
1000 mètres (3280,84 pieds) avec le câble Schneider Electric 50965. |