EcoStruxure I/O Smart Link
Introducción
El dispositivo I/O Smart Link dispone de 11 canales (24 V CC) y se puede conectar a dispositivos de la gama Acti 9 equipados con una interfaz Ti24. Gracias al enlace Ti24, es posible transmitir datos desde el dispositivo I/O Smart Link a un PLC o a un sistema de supervisión a través de una red de comunicación Modbus.
Los canales de I/O Smart Link también se pueden utilizar para transmitir una E/S estandarizada. El dispositivo I/O Smart Link también se puede comunicar con dispositivos (que no pertenezcan a la gama Acti 9) con o sin un enlace Ti24.
Entre los dispositivos que pueden conectarse al dispositivo I/O Smart Link se incluyen:
-
Productos Acti 9: interruptor de control para contactores iACT24 y telerruptores iATL24, equipo auxiliar de señalización iC60 iOF+SD24, equipo auxiliar de señalización C60 OF+SD24, control remoto RCA iC60 con interfaz Ti24, interruptor automático con telemando Reflex iC60 con interfaz Ti24
-
Contadores: iEM2000T u otros contadores (Schneider Electric o de otros fabricantes) conformes a IEC 62053-21 (impulso mínimo de 30 ms).
-
Cualquier producto (no de la gama Acti 9) que tenga información de control y comandos: dos salidas discretas de 24 V y una entrada discreta de 24 V.
El dispositivo I/O Smart Link es un intermediario entre el supervisor y varios dispositivos eléctricos. Por tanto, permite recuperar y procesar la información recibida de los dispositivos, además de controlarla. Las funciones disponibles dependen del tipo de dispositivos conectados.
Consulte Funciones de I/O Smart Link para obtener más información.
Descripción
En la siguiente figura se muestran las caras frontal y superior del dispositivo I/O Smart Link:
Para obtener información detallada sobre las instrucciones de instalación, consulte PKR5509302 I/O Smart Link - Hoja de instrucciones.
-
11 canales de entrada/salida digitales
-
Un conector de alimentación eléctrica de 24 V CC
-
Indicadores LED que muestran el estado de funcionamiento del dispositivo
-
Dos conmutadores de codificación de dirección Modbus
Botón de restablecimiento
-
Un conector Modbus de 4 pins
-
Código QR para acceder a información sobre el producto
Indicador LED de estado
El indicador LED STATUS indica la modalidad de funcionamiento de I/O Smart Link.
Indicador LED de comunicación
El indicador LED COM indica el estado de la comunicación serie Modbus de I/O Smart Link:
Interruptor de programación
El direccionamiento del dispositivo I/O Smart Link se realiza mediante dos conmutadores de codificación:
-
El conmutador de codificación de la izquierda establece las decenas.
-
El conmutador de codificación de la derecha establece las unidades.
Botón de restablecer
Se inician dos niveles de reinicio al pulsar el botón Restablecer (R):
-
Nivel 1: Mantenga pulsado el botón Restablecer de 1 a 10 segundos para restablecer los ajustes de comunicación y activar la velocidad de transmisión automática del I/O Smart Link. Consulte Velocidad de transmisión automática para obtener más información.
-
Nivel 2: mantenga pulsado el botón de restablecimiento más de 10 segundos para restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo I/O Smart Link. Consulte Restablecimiento de los parámetros de fábrica para obtener más información.
Conexión del conector Modbus
AVISO |
---|
PELIGRO DE NO FUNCIONAMIENTO DE LA RED MODBUS
Siga las instrucciones de cableado y de conexión
que se describen en PKR5509302 I/O Smart Link - Hoja de instrucciones con el fin de lograr una red Modbus operativa.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Los cables de comunicación de Schneider Electric que se deben utilizar son:
Referencia comercial |
Descripción |
Longitud |
---|---|---|
50965 |
Cable de par trenzado con doble apantallamiento RS 485 para el enlace serie Modbus (suministrado sin el conector) |
60 m |
-
Asegúrese de que el terminador de línea no esté ya presente en el nivel del cliente.
-
Es posible utilizar una fuente de alimentación de 24 Vdc para varios dispositivos I/O Smart Link si están instalados en el mismo panel de conmutación.
Comprobación del enlace serie Modbus
La tabla muestra las características del enlace RS 485 que debe verificarse durante la instalación:
Designación |
Descripción |
---|---|
Conexión del apantallamiento |
Cada enlace serie Modbus debe disponer del apantallamiento conectado en un punto a una conexión conectada a tierra. |
Polarización del bus |
NOTA: Esta polarización se recomienda para el cliente.
|
Terminador de línea |
Dos terminadores de línea Modbus (120 ohmios + 1 nF), referencia VW3A8306DRC. El par de comunicación del cable Modbus dispone de una impedancia característica de 120 ohmios. Por lo tanto, el cable Modbus debe disponer de un terminador de línea Modbus con una impedancia de 120 ohmios en cada extremo. El cliente Modbus se encuentra en el extremo del cable Modbus y normalmente dispone de una impedancia de terminal conmutable. En el otro extremo del cable Modbus, debe conectarse un terminador de línea Modbus con una impedancia de 120 ohmios. Para obtener una impedancia de alta frecuencia de 120 ohmios sin cargar el cable con corriente continua, el terminador de línea Modbus está optimizado en forma de celda RC: 120 ohmios en serie con un condensador de 1 nF y dos hilos de 10 cm para la conexión directa con el conector de 5 pins del último módulo de interfaz Modbus, entre D0 y D1. |
Polaridad de la conexión a tierra |
El circuito de conexión a tierra (0 V de una fuente de alimentación opcional) debe conectarse directamente a una conexión a tierra protegida, preferiblemente en un punto único del bus. Este punto se suele colocar en el cliente o en sus servidores. |
Cable principal |
Un par de cables trenzados apantallados y al menos un tercer conductor. |
Longitud máxima del bus |
1000 m (3280,84 pies) con el cable 50965 de Schneider Electric. |